This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:连接电池时的 PMID 电流

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682990/bq25895-pmid-current-with-battery-connected

器件型号:BQ25895

你(们)好  

我在设计中使用了 bq25895、在连接电池的情况下、PMID 引脚上的电流仅为1.5A、这是为什么? 我添加 了 VSKY20301608-G4-08二极管 、其额定电流为2A、为什么甚至无法获得2.1A? 但是、当我将电源连接到 VBUS 时、PMID 上的电流为3A+。 因此、我在 BAT 连接上连接了电源、但仍然无法获得超过1.5A 的电流!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simbarashe、
    我想您正在讨论电池的 OTG 升压。 当 PMID 具有1.5A 输出电流时、VBAT 和 PMID 的电压是多少? 您是否使用2.2uH 电感器? OTG 升压是否以500kHz 的频率运行?
    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢您的回答。 VBAT 仍为4.13V、但 OTG 升压电压降至4.7V、但空载电压为5.18V。  

    是的、我使用2.2uH 电感器。

    我也无法从 IC 获取 ACK。 我在两条线路上都有10K 电阻器、  

    启动

    D6.

    NACK

    请帮助! 示波器