请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 你(们)好
我在设计中使用了 bq25895、在连接电池的情况下、PMID 引脚上的电流仅为1.5A、这是为什么? 我添加 了 VSKY20301608-G4-08二极管 、其额定电流为2A、为什么甚至无法获得2.1A? 但是、当我将电源连接到 VBUS 时、PMID 上的电流为3A+。 因此、我在 BAT 连接上连接了电源、但仍然无法获得超过1.5A 的电流!