请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25898DEVM-730 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ25898D、 EV2400
你(们)好。
我使用 bq25898d EVM 通过外部电源(12V/2A)为锂离子电池充电、并使用 EV2400和 bqstudio 来控制 EVM。 它可以为电池充电、但似乎某些寄存器或参数无法由 Studio 设置或更改。 以下是我无法更改或更改的参数、但经过一段时间后、始终切换回原来的参数:
- 输入电压限制。 尝试更改为12V、但始终保持11.0V、无法更改;
- 快速充电电流限制。 尝试更改为1.664A (或任何其他值)、但经过一小段时间后、始终切换回2.048A;
- 终止电流限制。 尝试更改为128mA (或任何其他值)、但经过一段时间后、始终切换回256mA;
我不确定我做了什么错误。 以下是工作室的屏幕截图:
我将使用此芯片、并尝试了解我无法控制、设置或更改参数的原因。 期待您的反馈。 谢谢!
Mike