This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898DEVM-730:某些寄存器无法通过 bqstudio 进行设置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25898D, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672658/bq25898devm-730-some-registers-are-unable-to-set-by-bqstudio

器件型号:BQ25898DEVM-730
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25898DEV2400

你(们)好。

我使用 bq25898d EVM 通过外部电源(12V/2A)为锂离子电池充电、并使用 EV2400和 bqstudio 来控制 EVM。 它可以为电池充电、但似乎某些寄存器或参数无法由 Studio 设置或更改。 以下是我无法更改或更改的参数、但经过一段时间后、始终切换回原来的参数:

  1. 输入电压限制。 尝试更改为12V、但始终保持11.0V、无法更改;
  2. 快速充电电流限制。 尝试更改为1.664A (或任何其他值)、但经过一小段时间后、始终切换回2.048A;
  3. 终止电流限制。  尝试更改为128mA (或任何其他值)、但经过一段时间后、始终切换回256mA;

我不确定我做了什么错误。 以下是工作室的屏幕截图:

我将使用此芯片、并尝试了解我无法控制、设置或更改参数的原因。 期待您的反馈。 谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在下面查找我的意见。
    请参阅 bq25898D 数据表(SLUSCA6B)第19页的第9.2.3.4节、您需要检查强制 VINDPM 位以更改绝对 VINDPM。
    请参阅 bq25898D 数据表(SLUSCA6B)第33页的图27,您需要禁用看门狗计时器。 一旦看门狗时间到期、寄存器将恢复默认设置。
    3.原因与2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 ezhao 的评论!

    1. 如何使用 bqstudio 设置 FORCE_VINDPM 位?
    2. 我是否必须禁用看门狗计时器才能更改这些寄存器并使用 bqStudio 保持更改? 我注意到了这一点、但只是不知道原因。

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我看到了 Force VINPDM 的复选框。 那么、通过选中该复选框、它将设置 FORCE_VINPDM 位、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    是的、通过设置 FORCE_VINDPM 位= 1、您可以为 VINDPM 设置精确的电压电平。 此外、您还需要禁用看门狗计时器、以防止在看门狗过期后重置某些寄存器。 看门狗是一种安全功能、可确保存在主机处理器并监控故障情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 感谢 Jeff!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    我刚刚注意到、在禁用看门狗计时器的情况下、选中强制 VINPDM 复选框后、始终未选中。 我不知道何时取消选中它以及为什么取消选中它。 几个小时后可以取消选中它。 这份报告已被多次复制。 我是否可以防止它发生?
    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    在每个 VBUS 电源周期强制 VINDPM 位复位、从而提供相对 VINDPM 反向控制。