This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145EVM-HD-20A:使用此评估板将最小输入电压范围从24V 降至10V?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683978/lm5145evm-hd-20a-change-minimum-input-voltage-range-down-from-24v-to-10v-with-this-eval-board

器件型号:LM5145EVM-HD-20A

大家好、我想用最小输入电压10V 来评估这个评估板

仍然具有5V 输出

输出电流为5A

最大输入电压可以保持相同的72V 或低至58V

目前、评估板的规格是24V - 72V。

修改此电路板以接受较低10V 最小输入电压是否是一个相当简单的过程?

如果是、需要做什么?


非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要在低输入电压下运行、只需将 EVM 的 EN 端子连接到 VIN 即可。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、非常感谢