请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145EVM-HD-20A 大家好、我想用最小输入电压10V 来评估这个评估板
仍然具有5V 输出
输出电流为5A
最大输入电压可以保持相同的72V 或低至58V
目前、评估板的规格是24V - 72V。
修改此电路板以接受较低10V 最小输入电压是否是一个相当简单的过程?
如果是、需要做什么?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想用最小输入电压10V 来评估这个评估板
仍然具有5V 输出
输出电流为5A
最大输入电压可以保持相同的72V 或低至58V
目前、评估板的规格是24V - 72V。
修改此电路板以接受较低10V 最小输入电压是否是一个相当简单的过程?
如果是、需要做什么?
非常感谢