This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:热板和布局指南

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673580/tps4h000-q1-thermal-plate-and-layout-guidelines

器件型号:TPS4H000-Q1

您好!
对于驱动 LED 灯(12V 和3、8W)、我使用 TSP4H000A、以便在过载电流短路时指示故障并关闭芯片输出。
LED 灯通常会关闭、有时会闪烁(占空比约50%)一分钟、每天很少会持续1分钟。

现在、我绘制的是 PCB 布局、阅读数据表的"布局指南"、我了解它需要制作一个良好的顶层接地板以实现良好的散热。
在数据表上、绘制的是顶层的接地板填充芯片周围的所有位置、而不仅仅是填充在芯片的下方。 因此、输入、输出和故障连接有两个孤岛、有许多小过孔。 由于芯片间距很小(0.65mm)、因此过孔尺寸非常小。 http://www.ti.com/product/tps4h000-q1

如果我看到评估板的图片、我会注意到接地板仅位于芯片上方和侧面、与输入、输出和故障的连接始终位于顶层。 这足够容易放置该信号的路由。 http://www.ti.com/tool/tps4h000evm?keyMatch=tps4h000-q1%20evm&tisearch=Search-EN-Everything

现在、我的问题是:对于我的负载及其在时间上的行为、我是否需要按照数据表中的建议(具有两个岛的大接地板)制作接地板、或者芯片下方的"H"形接地板就足够了、如评估板的图片所示?

谢谢、致以诚挚的问候
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供以下信息:

    1 -是每个通道的负载1 LED 灯3.8W (3.8W/12V = 0.317A)

    占空比为50%。 在 PWM 模式下、LED 灯点亮1分钟。 PWM 频率是多少?

    3 - WAT 是 LED 灯浪涌电流吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先、感谢您的快速回复!
    我会尝试回答您的问题:
    1)是的、我只有两个 LED 灯、我想将其连接到引脚15和引脚20。
    2) 2) LED 灯在没有 PWM 的情况下点亮。 占空比用于闪烁(200ms 和200ms)。
    3) Ehm。。 我不知道。 即使在灯中只有 LED、而不是其他组件

    谢谢、致以诚挚的问候
    费德里科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功率计算基于每通道3.8W LED 灯、使用4个通道。 功率损耗= 4 x Ron x 方形(IOUT)。 最大 Ron = 2欧姆、IOUT = 3.8W/12V = 0.317A。 功率损耗 PD = 4 x 2 x 方形(0.317)= 0.8W。 必须耗散该功率并将结温保持在150C 以下。 如果 LED 亮起1分钟、则视为稳定状态、而不是瞬态。 必须考虑数据表中的热数据。 热性能数据基于顶层的散热焊盘到铜图案(图43)和接地层的散热过孔。

    结至环境温度约为38.5C/W x 0.8W = 31C。 为了使结温保持在150C 以下、最大环境温度为150C - 31C = 119C。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:
    感谢您的解释!

    我的布局在图片中有自己的位置。 我可以看到、铜板更小。
    在这种情况下、是否可以重新进行计算?

    谢谢、致以诚挚的问候
    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    功率仍然相同。 通过采用不同的布局、唯一的变化是结至环境热阻。 我们不会为每个布局提供计算。 请参阅此链接中的热指标。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:
    感谢您的回复和链接。
    我将尝试计算新值。

    此致
    费德里科