请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160 我正在尝试使用 Fusion Digital Power Designer 对 UCD90160进行编程。 较旧版本(v 2.0.159) 无法正常运行。 因此我安装了最新版本(v 7.0.25)。 运行应用程序时、我收到以下消息:
加载或运行应用程序库时出错:调用目标已抛出异常
我使用的旧版本(v 2.0.159)似乎没有问题。 有人可以提供帮助吗?
谢谢。
-日光