This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:根据给定的5V 原理图、需要进行更改才能获得具有6V 输出的 PoE 器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, LM1086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700347/tps2375-required-changes-to-get-a-poe-device-with-6-v-output-based-on-the-given-schematic-for-5-v

器件型号:TPS2375
主题中讨论的其他器件: LM1086

我对开关电源 电路不太熟悉。 我找到了 PoE 器件的以下原理图:

http://www.ti.com/lit/df/slvrb18/slvrb18.pdf

输出为5V @ 4.8A  

但是、我需要6.5V 的电压电平以及较低的电流。

我的问题是:

1 -如何更改电路以在输出端获得该电压电平?

2 -由于该 PoE 输出是模式2、我是否需要做额外的事情才能使其正常工作? (在文档中、还提到了模式2 PoE 器件的数据链路层(DLL)分类)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mojtaba、

    1.6.5V 是 PoE 非常不寻常的输出电压、因此可能很难找到现成的变压器。 应用是什么? 您可能能够摆脱使用 PMP5818的状态、但占空比会稍高一些。 您可能还需要增加电感。 我建议阅读以下详细介绍有源钳位正向拓扑的应用手册。
    www.ti.com/.../slua535.pdf

    2.对于2类功率级别、PD 系统设计应能够进行硬件分类(TPS23754在内部进行此操作并通过 T2P 信号输出)和数据层分类(或 DLL)。 DLL 意味着 PD 端需要有一个微设备、该微设备可以(通过数据线路)与 PSE 协商、从而需要更高的功率。 如果 PSE 可以提供此类电源、它将与 PD 通信、并将向 PD 提供2类电源。

    Endspan PSE 可选择进行硬件或数据层分类、因此 PD 需要同时进行这两种分类。
    请注意、在我们的 TI 设计和 EVM 上、它侧重于电源和硬件。 由于 DLL 类是一种系统设计、因此必须在最终产品系统级别进行设计。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复。

    对于光发送器和接收器板、我需要以下电压:

    5.5V @ 100mA

    5.0V @ 400mA

    3.3V @ 800mA

    2.5V @ 200mA

    1V @ 200mA

     接收 器板上的信号可能非常小且对 噪声敏感、因此我更喜欢不使用电源的直接输出、而是使用稳压电压输出。

    那么、这是我的计划。

    开关电源为我提供6.5V 输出、输出电流至少为2A。

    然后、通过使用 TI 的两个"LM1086"可调节稳压器、我可以获得稳定的5.5V 和5.0V 输出。

    在接下来的步骤中、通过使用更多稳压器、我可以从5.5V 稳压电压中获得其他电压。

    请注意、直流电源需要尽可能干净。

    请告诉我这一计划是否正常。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mojtaba、

    是的、这一计划是有意义的。 您可以尝试通过更改反馈网络将 PMP5818修改为6.5V。 您可以使用应用手册作为参考。 除了在我最初的帖子中讨论的注意事项外、可能还需要更改薪酬。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Darwin 的回复。
    我已经介绍过该文档、它对我们有很大帮助。
    现在、我还有另一个看起来非常奇怪的问题。 如果 PMP5818为"JA4270-AL"或"PA2328NP"、则为变压器。 但市场上再也没有这类产品了。
    我想知道我是否可以使用一个替代方案。 我在"Mouser "上找到了 Pulse Electronics 提供的此变压器"PA3856.002NL)。 我想知道我是否可以用它来代替它。
    products.pulseelex.com/.../

    它具有两个5V 和7A 的次级输出。它的初级电感为100uH、与"JA4270-AL"和"PA2328NP"相同。 唯一的区别是 PWM 频率和其他初级输入电压。 频率为200kHz、而不是250kHz。 初级侧"VC"部分的输入电压为"10V、50mA"、而不是"12V、10mA"。 我想知道我是否仍然可以在电路中使用该变压器。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mojtaba、

    Coilcraft 更改了变压器的名称、如下链接所示。
    www.coilcraft.com/Fct1xxm22sl.cfm

    它看起来类似于使用 PA3856.002NL、因此可以使用。

    我们还采用了 PA3856.005进行设计。