主题中讨论的其他器件: LM1086
我对开关电源 电路不太熟悉。 我找到了 PoE 器件的以下原理图:
http://www.ti.com/lit/df/slvrb18/slvrb18.pdf
输出为5V @ 4.8A
但是、我需要6.5V 的电压电平以及较低的电流。
我的问题是:
1 -如何更改电路以在输出端获得该电压电平?
2 -由于该 PoE 输出是模式2、我是否需要做额外的事情才能使其正常工作? (在文档中、还提到了模式2 PoE 器件的数据链路层(DLL)分类)。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我对开关电源 电路不太熟悉。 我找到了 PoE 器件的以下原理图:
http://www.ti.com/lit/df/slvrb18/slvrb18.pdf
输出为5V @ 4.8A
但是、我需要6.5V 的电压电平以及较低的电流。
我的问题是:
1 -如何更改电路以在输出端获得该电压电平?
2 -由于该 PoE 输出是模式2、我是否需要做额外的事情才能使其正常工作? (在文档中、还提到了模式2 PoE 器件的数据链路层(DLL)分类)。
谢谢。
您好、达尔文、
感谢您的回复。
对于光发送器和接收器板、我需要以下电压:
5.5V @ 100mA
5.0V @ 400mA
3.3V @ 800mA
2.5V @ 200mA
1V @ 200mA
接收 器板上的信号可能非常小且对 噪声敏感、因此我更喜欢不使用电源的直接输出、而是使用稳压电压输出。
那么、这是我的计划。
开关电源为我提供6.5V 输出、输出电流至少为2A。
然后、通过使用 TI 的两个"LM1086"可调节稳压器、我可以获得稳定的5.5V 和5.0V 输出。
在接下来的步骤中、通过使用更多稳压器、我可以从5.5V 稳压电压中获得其他电压。
请注意、直流电源需要尽可能干净。
请告诉我这一计划是否正常。
谢谢。