This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:关于反向电流保护条件

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683376/tps25942a-about-the-condition-of-reverse-current-protection

您好!

 

关于 TPS25942的反向电流保护、我的客户提出了一个问题。

根据9.3.5反向电流保护(数据表第25页)、输入反向阻断电流可由快速反向比较器阻断。

(它比典型的-238mA 更需要。 (–10mV/ 42mΩ)

但根据应用报告(SLVA811A:图12.PAGE 14),如果使用两个 TPS25942进行电源多路复用,

然后、当主电源断开时、反向电流将能够流过主器件。

在本例中、我应该如何理解? 请告诉我更多详细信息吗?

如果反向电流小于-235mA、它是否能够流过主器件?

 

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    需要238mA 的典型反向电流(短时间间隔小于3us)来建立10mV 的反向电压、以检测和关闭器件。 当初级电源断开时、输出电容器为输入电容器充电、并有助于在短时间内建立尖峰反向电流。 但是、在此过程中、如果反向电流小于-235mA、器件将保持 ON 位置。
    我们将采取行动,修改文件中的句子,使之更加清晰。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    感谢你的答复。

    我还有其他问题。

    当初级电源断开时、反向电流将能够被寄生二极管阻断

    电压呢?

    它似乎能够阻止简化版原理图。 (数据表、第1页)

    寄生二极管和快速反向比较器的行为有何不同?

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    快速反向比较器会关闭您的接线柱中圈出的 FET、然后寄生二极管会阻止反向电流。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢你们做的一切!
    我清楚地说明了这一点、并已告知客户。

    此致、
    Tao2199