请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
关于 TPS25942的反向电流保护、我的客户提出了一个问题。
根据9.3.5反向电流保护(数据表第25页)、输入反向阻断电流可由快速反向比较器阻断。
(它比典型的-238mA 更需要。 (–10mV/ 42mΩ)
但根据应用报告(SLVA811A:图12.PAGE 14),如果使用两个 TPS25942进行电源多路复用,
然后、当主电源断开时、反向电流将能够流过主器件。
在本例中、我应该如何理解? 请告诉我更多详细信息吗?
如果反向电流小于-235mA、它是否能够流过主器件?
此致、
Tao2199