This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:太阳能电池充电器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166, BQ24650, BQ25606, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702423/bq25606-solar-battery-charger

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ24166BQ24650BQ25601

您好!
VINDPM 是否始终固定为 Vbat + 200mV?

这使得它不能像广告中所说的那样真正用于太阳能应用、因为我甚至无法真正设置固定的 mppt 电压?

这是正确的、还是我错过了这里的东西?

是否有另一个1S 电池充电器更适合在降压或升压配置中使用1-3A 为1S 锂离子电池充电、而无需外部 mppt 控制 MCU? (BQ24650、BQ24166除外)

可以调整 VMP、但首选电压大约为5.7V、IMP 大约为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    bq25606 VINDPM=最大值(4.3V、VBAT+200mV)。 VBAT+200mV 很有用、因为 VIN 必须高于电池电压才能为电池充电。 如果您需要 MPPT、bq25601是更好的选择、因为您可以通过 I2C 调节 VINDPM。