请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 主题中讨论的其他器件:BQ24166、 BQ24650、 BQ25601
您好!
VINDPM 是否始终固定为 Vbat + 200mV?
这使得它不能像广告中所说的那样真正用于太阳能应用、因为我甚至无法真正设置固定的 mppt 电压?
这是正确的、还是我错过了这里的东西?
是否有另一个1S 电池充电器更适合在降压或升压配置中使用1-3A 为1S 锂离子电池充电、而无需外部 mppt 控制 MCU? (BQ24650、BQ24166除外)
可以调整 VMP、但首选电压大约为5.7V、IMP 大约为1A。