This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:加电时+15V 稳压器延迟

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697805/ua78-15v-voltage-regulator-delay-when-power-on

器件型号:UA78

当使用 TI UA7815加电并 向输入施加20V 的非稳压直流电时、我会遇到问题。 与下方示波器快照的-15V (A22-3)相比、UA7815的+15V (A21-3)将具有大约10ms 的延迟。 是否有人知道 造成这种情况的原因以及如何避免这种情况? 谢谢。

+15V 是 使用 TI U7815C 的 A21-3的电压波形(如果使用 Fairchild LM7815C、则无延时)。

-15V 是7915CT 上使用的 A22-3的电压波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weichew、

    如果您在+15V 电源轨和-15V 电源轨之间连接了负载、并且电路从一条电源线消耗的电流比从另一条电源线消耗的电流大得多、则通常会发生这种情况。 您可以看到、+15V 稳定至最终值所需的时间要长得多。 因此、从+20V 电源线和/或从+15V 电源线汲取的电流比从-15V 电源线和从-20V 电源线汲取的电流大得多。 因此、在加电后、+15V 稳压器的输入电压不足以使+15V 稳压器工作。 输出仍然处于关闭状态。 但-15V 稳压器的输入电压更高、并且该稳压器已经在工作。 它从+15V 稳压器汲取的电流尚未正常工作、使得+15V 稳压器的输出甚至低于0V! 这是一种危险的工作条件、可能会使稳压器进入闩锁状态!

    UA78数据表的第9.2.2.1节建议在此工作条件下使用钳位二极管。 您应该将其添加到您的设计中。 顺便说一下、我们使用3A 肖特基二极管来实现这一目的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weichew、

    我只是想确认 Kai 的回答。 您应该使用钳位二极管来防止 uA78的输出变为负值、这应该可以解决延迟启动问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这解决了我们的问题。