请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UA78 当使用 TI UA7815加电并 向输入施加20V 的非稳压直流电时、我会遇到问题。 与下方示波器快照的-15V (A22-3)相比、UA7815的+15V (A21-3)将具有大约10ms 的延迟。 是否有人知道 造成这种情况的原因以及如何避免这种情况? 谢谢。
+15V 是 使用 TI U7815C 的 A21-3的电压波形(如果使用 Fairchild LM7815C、则无延时)。
-15V 是7915CT 上使用的 A22-3的电压波形