This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:在800kHz 频率下 TPS54360 EMI 超过标准。

Guru**** 2614665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672003/tps54360-tps54360-emi-exceeded-the-standard-in-800khz

器件型号:TPS54360

您好!

  客户测试 TPS54360的 EMI、但 在800kHz 频率下 EMI 超出标准。 请帮助检查原理图、 PCB 布局和 EMI 问题。

  请您提出一些建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54360的开关频率是否为800kHz? 您能否在时域中测量频率并看到它是否与 EMI 测量中的某个峰值匹配。 超过限值的峰值在低于800kHz 的频率下出现。 EMI 测量中为什么有这么多低于800kHz 的频率峰值? 同一电路板上是否有其他开关转换器?

    对于原理图中的改进、我建议在 π 型滤波器的输入端使用更高的电容、请尝试10uF 或4.7uF。 滤波器电感可以更低、尝试10uH 或4.7uH。 您还可以在 SW 与 GND 之间添加缓冲器 RC。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于没有反应,我现在要关闭这一职位。 如果发布了新的响应、该主题将再次打开。

    -杨