This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21305:数据表中未列出输出电压范围

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM21305, LM73605, TPS54424, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682353/lm21305-vout-range-not-in-datasheet

器件型号:LM21305
主题中讨论的其他器件: LM73605TPS54424TPS54824

您好!  

我已将 LM21305集成到我的设计中。 其理念是使用数字电位器将电压调节为电阻灯丝。 想法是当灯丝变亮、变得更具电阻时、我可以增加电压以施加更多功率。  

为此、我将 RFB2替换为1Kto10K 数字电位器。 我将该稳压器置于电路板上的这种配置中、但它不起作用。  

我购买了一个评估板、具有相同的电位器、在所有情况下、我都可以在1V 至11V 的电压范围内运行、输出电流均为4A。  

显然、我需要解决板上的布局问题、我可以做到这一点。  

我的问题是、我是否在浪费时间? 数据表和工作表使其听起来好像器件实际上只需要高达5V 的 VOUT、不建议我尝试做什么(高达11V)? 我不想花所有的时间来完成这项工作、如果它即将中断的话。  

我已经从评估板上运行11V/4A 一小时、器件保持相当酷。 您认为我是否可以像这样运行器件、或者我是否会遇到问题? 数据表未明确说明建议的输出电压范围、我假设作为降压稳压器、它是否可以达到其 VIN?  

谢谢、  

Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我想不出为什么它不起作用。 它是一个降压转换器、因此输入电压显然必须高于最大输出电压并具有一定的余量。 您的最大占空比将受到数据表中规定的最短关断时间的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    如果您需要布局帮助、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的快速回答!

    这些器件不是最容易更换的器件、因此我们担心会将其爆炸、因为 FB 引脚上的电压波动过大、可能是因为 VOUT 过高。

    我的第一个布局不完美... 但我认为它足够好、可以正常工作...

    因此、根据我提供的有限信息、您认为我存在布局问题、因为如果我取下组件并将评估板从电路板上取下、则可以正常工作。

    我计划使用评估板数据表中的布局并基本上复制它。 如果您有更好的参考、我可以使用来实现完美的布局、我会很高兴。 否则、我可能需要猜测一下。 再次感谢!

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    EVM 布局是已知良好的设计。 如果您想发布您的初步布局、我可以在您旋转 PCB 之前先查看一下它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我想、既然我再次这么做、我将转到 LM73605。 它看起来更可靠、并且数据表(第42页)中非常明确地定义了布局、我对此有一些空间。 它还具有高达12V 的输出电压曲线、这让我感到很放松。

    它还是一款新产品、这意味着它将得到更长的支持?

    再次感谢!

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想更改器件、我建议您也考虑 TPS54424 (如果4A 不够的话、也可以考虑 TPS54824)。 这些较新的器件具有与 LM21305非常相似的功能、因此我认为它们接近于您在此应用中所需的功能。 此外、由于此设计需要支持宽范围的输出电压、因此灵活的外部补偿可能会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    我已决定采纳您的建议并使用 TPS54824。 问题:对于 RFBT 和 RFBB 的最小电阻、您建议使用什么? 我想将一个1K 电阻器与一个10K 线性数字电位器(MAX5483EUD+)串联作为我的 RFBB、并将一个20K 固定电阻器用于我的 RFBT。 这将为我提供1.7V 至11.5V 的理论范围。 我对轻负载下的效率不是很关心、1k 电阻是否过低、RFBB 无法工作?

    我会在 RFBT 上放置一个50K 线性电位计、但我无法获得与分频器那一侧相同的范围。

    谢谢、

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    1k 是完全可以接受的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、  

    在我们旋转电路板之前、您错误地提供了查看我的布局。 我要请你看!

    请告诉我您的想法、或者如果我可以提供更多信息。 我在 EVAL 板上遵循了确切的组件值。  

    如果您需要有关高功率脉冲系统的帮助、请向我发送一个问题。  

    再次感谢!

    e2e.ti.com/.../TPS54824RNRV_5F00_layout_5F00_SI.docx

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    这不是一个错误。 我将在明天早上查看您的布局。