主题中讨论的其他器件: LM73605、 TPS54424、 TPS54824
您好!
我已将 LM21305集成到我的设计中。 其理念是使用数字电位器将电压调节为电阻灯丝。 想法是当灯丝变亮、变得更具电阻时、我可以增加电压以施加更多功率。
为此、我将 RFB2替换为1Kto10K 数字电位器。 我将该稳压器置于电路板上的这种配置中、但它不起作用。
我购买了一个评估板、具有相同的电位器、在所有情况下、我都可以在1V 至11V 的电压范围内运行、输出电流均为4A。
显然、我需要解决板上的布局问题、我可以做到这一点。
我的问题是、我是否在浪费时间? 数据表和工作表使其听起来好像器件实际上只需要高达5V 的 VOUT、不建议我尝试做什么(高达11V)? 我不想花所有的时间来完成这项工作、如果它即将中断的话。
我已经从评估板上运行11V/4A 一小时、器件保持相当酷。 您认为我是否可以像这样运行器件、或者我是否会遇到问题? 数据表未明确说明建议的输出电压范围、我假设作为降压稳压器、它是否可以达到其 VIN?
谢谢、
Chris