This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:有关数据表的问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320, BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702588/bq27320-questions-for-datasheet

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件: BQ2022A

帮助客户在 bq27320 DS 中发布问题。

BAT_LOW 引脚:

我们在功能方框图、参考原理图和布局示例中找到了 BAT_LOW 定义。 但 BAT_LOW 未定义为引脚功能。 客户对此感到困惑。 SDQ 和 BAT_LOW 似乎是同一个引脚、但在功能方框图中进行了分离。 此外、我们在 TRM 中找不到 BAT_LOW 说明。

使用 bq2022A:

DS 提到此器件可与 bq2022A 搭配 SDQ 引脚使用。 但不清楚如何在 bq27320中使用 bq2022A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在 TRM 中不存在-Bat-low、因为它是被取出的。
    -对于第2点、您必须与负责此设备的应用工程师离线。
    谢谢
    Onyx