Other Parts Discussed in Thread: BQ27320, BQ2022A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27320 主题中讨论的其他器件: BQ2022A
帮助客户在 bq27320 DS 中发布问题。
BAT_LOW 引脚:
我们在功能方框图、参考原理图和布局示例中找到了 BAT_LOW 定义。 但 BAT_LOW 未定义为引脚功能。 客户对此感到困惑。 SDQ 和 BAT_LOW 似乎是同一个引脚、但在功能方框图中进行了分离。 此外、我们在 TRM 中找不到 BAT_LOW 说明。
使用 bq2022A:
DS 提到此器件可与 bq2022A 搭配 SDQ 引脚使用。 但不清楚如何在 bq27320中使用 bq2022A。