This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:内部电流限制阈值

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683449/lm5118-internal-current-limit-threshold

器件型号:LM5118

您好!

a 在数据表中描述了"内部电流限制阈值"、但 我找不到该值。 能否帮助我检查值以及如何传输到 VCS (TH)和 VCS (THx)? 当我使用不同 的电流感应电阻器值时、我需要使用公式来计算峰值电流。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che、

    请参阅数据表的图2。 请注意、电流限制将根据输入输出比而变化。 为了正确调整电感器的尺寸、最好将其基于升压模式运行、因为此时电感器电流最大。 要进行简单计算、请使用 LM5118快速入门计算器

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回复。 图2是降压或升压模式下的平均电流限制。 请参阅黄色线、LM5118似乎具有针对不同电流速率的两级保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che、

    这两个级别是相同的。 请注意、该图引用了电流感测引脚上的电压、而您突出显示的文本引用了内部信号。 这两个值相差~10倍。 这是由增益为10的电流感应放大器导致的。

    电流限制根据运行模式而变化。 在升压模式下、电压为2.5V (内部);在降压模式下、电压限制为1.25V (内部)。 在降压/升压模式期间、电流限制会相应地在降压和升压限制之间转换。 这是预期的运行方式、因为电流限制在转换区域期间保持接近实际峰值电流。

    谢谢、

    Garrett