This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:EVM 上的电感值

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672895/lm5140-q1-inductance-value-on-evm

器件型号:LM5140-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5140-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们认为 EVM 在440kHz 设置下使用大电感值(8uH 和10uH)。 它们关心负载瞬态响应和电感器成本。 为什么 EVM 使用较大的电感值?

-如果使用 IC 的是低占空比条件(占空比< 50%),我们是否可以使用比公式12更低的电感值?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    感谢您提出有关 LM5140-Q1的问题。 LM5140-Q1提供内部斜率补偿、以确保在占空比大于50%的情况下稳定运行。 为了正确使用内部斜率补偿、必须根据公式12的以下准则计算电感值。 如果占空比低于50%、您可以使用较低值的电感器、但需要检查所有情况以确保解决方案稳定。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是的、我们了解这取决于客户的规格要求。

    但我想知道背景信息、为什么您在 EVM 中选择电感值8uH 和10uH? (我是说有任何设计目标吗?)

    如果需要、您可以脱机联系我。

    谢谢、

    此致、

    高  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohsuke、

    我使用了 LM5140-Q1数据表中的公式12来计算电感值。  然后我选择了一个标准模板。

    Terry