Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5140-Q1 您好!
我们收到了客户关于 LM5140-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们认为 EVM 在440kHz 设置下使用大电感值(8uH 和10uH)。 它们关心负载瞬态响应和电感器成本。 为什么 EVM 使用较大的电感值?
-如果使用 IC 的是低占空比条件(占空比< 50%),我们是否可以使用比公式12更低的电感值?
此致、
tateo