This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:数据内存"pack"vs "cell"和校准缩放

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701288/bq34110-data-memory-pack-vs-cell-and-calibration-scaling

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好-使用 bqStudio、bq34100。 还可以、但我需要对2个配置方面进行澄清:

我必须调节 Rsense ADC、使~90A 刚好低于32768电容。

当我在校准中调整电流测量值时、我还需要将换算系数应用到哪些其他数据字段(或者它全部是由 GG 计算的运行时)?

2. SLUUBF7 TRM 仅声明适用于 电池组的 DesignCapacity()和 LearnedFullChargeCapacity()(在我的案例中为8s4p)。

在设置配置时、您能告诉我哪些其他数据字段是指"pack"值还是指"per cell"值?

谢谢。 -Pete U.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    该器件中的值指单节电池值。

    感谢您对 DesignCapacity()和 LearnedFullChargeCapacity()说明中使用'pack'一词的反馈。 DesignCapacity()和 LearnedFullChargeCapacity 指的是"单节电池值"、因为它不涉及电压。 如果包含电压、这些参数将是能量、而不是容量。 这些值的单位为 mAh。

    正如您所建议的、为了防止超过最大允许范围、可能需要进行电流调节。

    如果使用4倍电流调节、则将电流除以4倍。 例如、如果使用90A 放电电流来校准电池组、则在校准期间输入-22500作为实际电流。 所有电流和容量参数都报告为实际值的1/4。

    主机需要将电流和容量参数乘以换算系数来确定绝对值。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。