请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好-使用 bqStudio、bq34100。 还可以、但我需要对2个配置方面进行澄清:
我必须调节 Rsense ADC、使~90A 刚好低于32768电容。
当我在校准中调整电流测量值时、我还需要将换算系数应用到哪些其他数据字段(或者它全部是由 GG 计算的运行时)?
2. SLUUBF7 TRM 仅声明适用于 电池组的 DesignCapacity()和 LearnedFullChargeCapacity()(在我的案例中为8s4p)。
在设置配置时、您能告诉我哪些其他数据字段是指"pack"值还是指"per cell"值?
谢谢。 -Pete U.