Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, UCD7242, UCD9244
主题中讨论的其他部件:TMS320C6678、 UCD9244
我使用 UCD9244 + UCD7242为 TMS320C6678 CVDD 供电。
有两块电路板、一个电路板工作正常。
当电流增加到大约4A 时、另一个将遇到 FLT 条件。
GUI 仅报告 FLT 条件、不会发生其他错误。
当我探测 SW 信号时、我发现 一个电路板的 SW 信号始终如一。
当电流增加时 、另一个电路板的 SW 信号就像这样。
我用 红色周期指出异常波形。
当异常波形的宽度增加时 、FLT 条件出现。
通道1为 SW、通道2为 FLT。
为什么?
谢谢