This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7242:异常 SW 波形

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, UCD7242, UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671174/ucd7242-unusual-sw-waveform

器件型号:UCD7242
主题中讨论的其他部件:TMS320C6678UCD9244

我使用 UCD9244 + UCD7242为 TMS320C6678 CVDD 供电。

有两块电路板、一个电路板工作正常。

当电流增加到大约4A 时、另一个将遇到 FLT 条件。

GUI 仅报告 FLT 条件、不会发生其他错误。  

当我探测 SW 信号时、我发现 一个电路板的 SW 信号始终如一。

当电流增加时 、另一个电路板的 SW 信号就像这样。

我用 红色周期指出异常波形。

  当异常波形的宽度增加时 、FLT 条件出现。

通道1为 SW、通道2为 FLT。

  

为什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我与一些专家一起回顾此问题、并尽快返回给您。

    希望我能在24小时内为您提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在与我们的一些专家讨论这个问题、但我们还有一些问题和/或建议:

    1) 1)这些相同的电路板是否具有完全相同的 IMON 参数?
    2) 2)连接到此(这些)引脚的电阻器的值是多少?
    3) 3) Vin、Vout、Fsw、Lout 和最大 ILOAD 的值是多少?
    4) 4)您能否将外部 PWM 的波形与 SW 结合在一起?
    5) 5) SW-A 和 SW-B 是否都出现相同的故障问题?
    6) 6)对于过流和过热、FLT 可被置为有效。 两个电路板是否在相同的热操作下运行?

    隔离此问题的一种方法是去焊 DSP (TMS320C6678)并将常规可编程负载连接到降压转换器的输出、然后查看问题是否仍然存在。 如果停止提供 FLT、则问题可能是 DSP。

    同样、如果使用函数发生器将 PWM 信号馈送到 UCD7242而不是 UCD9244、这会导致 FLT 被移除、则问题可能出在数字 PWM 控制器上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Brett Barr。

    下面是一些详细信息。

    我们的设计以 TMS320C6678 EVM 为基础、我们仅向 CVDD 轨添加更多电容器。

     一个电路板上有两个 TMS320C6678、我们使用 UCD7242为每个 TMS320C6678 CVDD 供电。

    为方便起见、我们可以在 FLT 条件出现为"FLT 阈值"时调用当前值。

    1) 1)这些相同的电路板是否具有完全相同的 IMON 参数?

    是的、我们使用相同 的 Fusion Design 项目。

    2) 2)连接到此(这些)引脚的电阻器的值是多少?

    6.65K 欧姆、我还探测了 IMON 电压、它适合 GUI 中的电流值。

    3) 3) Vin、Vout、Fsw、Lout 和最大 ILOAD 的值是多少?

    Vin = 5V、 Vout = 1.0V、 Fsw = 750kHz、 Lout = 470nH、 最大 ILOAD = 10A。

    关于 FSW、还有更奇怪的行为、当 Fsw = 750kHz 时 、FLT 阈值约为3.7A、  当 Fsw = 1000kHz 时、 FLT 阈值约为4.0A。

    4) 4)您能否将外部 PWM 的波形与 SW 结合在一起?  

    通道1为 PWM、 通道2为 FLT、我认为这应该足够了。

    UCD9244工作正常。

    5) 5) SW-A 和 SW-B 是否都出现相同的故障问题?

    是的、唯一的差异是 FLT 阈值。

    6) 6)对于过流和过热、FLT 可被置为有效。 两个电路板是否在相同的热操作下运行?  

    是的、环境 温度约为20度。   我还探测 了 Tmon 电压、它不会增加到3.3V、因为"在热关断事件期间、Temp 引脚上的电压被驱动到3.3V"。 GUI 中没有过热故障。

    这里是 我做的一些实验。

    向 Vin 添加一些电容器、没有任何变化。

    向 Vout 添加一些电容器、没有任何变化。

    用新的电感器替换电感器、 没有任何变化。

    增加 BST 和 BSW 之间的电容值(0.47uF、1uF) 、无变化。

    因为我们没有这种 PWM 发生 器、所以我认为我们应该去焊 DSP 以便进一步调试。

     对 DSP 进行去焊后、UCD7242的第二个电压轨仍有一些电流

    电源轨1和电源轨2位于一个 UCD7242中、每个电源轨用于 TMS320C6678 CVDD。

    这是否意味着 UCD7242已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您回复之前、我的应用团队还添加了以下内容:

    "这是一种奇怪的行为。 低侧在导通后会关断20-100ns。 这看起来不像 OC,因为低侧关断未锁存,而是在高侧关断时发生。

    我建议检查 PWM 输入信号是否干净。 此外、执行换用测试以查看问题是否与电路板或器件有关。"

    听起来他们认为设备可能也会损坏。 我会将上述信息转发给他们、但同时、您是否还有其他可以尝试重放 UCD7242的样片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brett Barr。
    在更换 UCD7242之前、我将执行更多的测试来确认 UCD7242是否损坏。

       在用新的 UCD7242替换之后、似乎一切都正常。

    两个通道均可在高达10A 的电流下工作、并具有可编程负载。

    下面是另一个问题:

    当 没有负载时,GUI 仍然在两个通道上报告一些电流(大约200mA)。

    为什么?

    我认为主要原因应该是噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的团队回复:

    从电流感应信号到 PMBus 报告的值、有一个转换和校准过程。

    READ_IOUT = Vsensor (单位为 mV)/IOUT_CAL_GAIN (单位为 m Ω)+ IOUT_CAL_Offset (单位为 A)。

    所有组件都具有容差。 每个感应电路的 IOUT_CAL_GAIN 和 IOUT_CAL_Offset 需要单独校准才能提供准确的结果。 未经校准、在报告的 IOUT 上看到一些错误是正常的。