This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:Vshunt 定义和电感器纹波电流

Guru**** 2538100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683262/tps92515-vshunt-definition-and-inductor-ripple-current

器件型号:TPS92515

您好、

我和我的同事对 TPS92515数据表第13页上 Vshunt 的定义感到困惑。 它说:

"分流器是分流器件或 LED 矩阵器件导通时的输出电压"

当分流器件打开时、我们应该输出0v。 当 LED 矩阵器件打开时、我们应输出大于0的 VLED。 这使得 Vshunt 的定义看起来与它本身相矛盾。 还是我们必须分离 Vshunt 的值?

是图11中定义的输出纹波。 迟滞运行与 Toff-shunt 公式(8)中所示的电感器电流纹波相同? 在我看来、描述相同的当前值时、命名约定略有不同。 此外、我还尝试针对采用分流调光配置 的开发板计算该值、得出结果约为50%。 然而、当使用示波器上的电流探头观察它时(下图)、它看起来大约为72%(50-14 = 36; 36/50 = 0.72)。 这些值是否过高且我的工作超出规格、或者这种大纹波是否可以接受?

谢谢、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    Vshunt 是分流 FET 导通或所有矩阵 FET 导通(LED 旁路)时的输出电压。 它实际上不会为零。 它将是输出电流乘以 FET RDS。

    图11中的峰峰值电感器电流与公式8中的电感器电流相同。 重点是匹配峰间电感器电流、并在分流 FET 导通时具有与关断时相同的值。

    由于容差、这些方程并不总是完全匹配。 但72%正常、您不会超出规格。 当分流 FET 调光时、您只需要保持连续导通模式、因此峰间电流纹波不应超过200%。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的解决!

    谢谢、

    Tyler