This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:输出电压问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702407/lmz31710-vout-issue

器件型号:LMZ31710

你(们)好  

我的客户希望 Vin 5V -> Vout 1V。 因此、它们使用 LMZ31710。

但输出电压异常。

当 OCP_SEL =反向时、 RT_CLK = 1MOhm、无输出电压。

2.当 OCP_SEL = GND、 RT_CLK = 1MOhm 时、Vout 约为0.8V。

3. 当 OCP_SEL = GND、RT_CLK=100k Ω 时、Vout 为1V。

如数据表所示、当输出电压为1V 时、建议 R_RT 为1MOhm。

OCP_SEL 与 Vout 无关。

为什么会出现此问题? 请告诉我。

原理图与 Webench 原理图相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您对应用和随附原理图的描述中、我看不到任何问题。
    您能否在这些不同条件下发送一些输入电压和输出电压波形? 此外、您能否向您发送显示所有引脚连接的内部原理图? 您可以通过 jarrigo@ti.com 直接发送给我。 谢谢、Jason