Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 你(们)好
我的客户希望 Vin 5V -> Vout 1V。 因此、它们使用 LMZ31710。
但输出电压异常。
当 OCP_SEL =反向时、 RT_CLK = 1MOhm、无输出电压。
2.当 OCP_SEL = GND、 RT_CLK = 1MOhm 时、Vout 约为0.8V。
3. 当 OCP_SEL = GND、RT_CLK=100k Ω 时、Vout 为1V。
如数据表所示、当输出电压为1V 时、建议 R_RT 为1MOhm。
OCP_SEL 与 Vout 无关。
为什么会出现此问题? 请告诉我。
原理图与 Webench 原理图相同。