Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO、 EV2400
您好,
我没有从电量监测计获取电池信息。 我已根据以下参数配置了电量监测计。 配置监测计是否需要进行任何校正?
是否需要任何额外的工作或参数来获取电池信息?
/*
//1st 类 ID、2nd offset、3rd 数据、4th 长度
{48、12、1400、2}、//设计容量= 1400mAh */
{48、14、5180、2}、//设计能耗= 3.7 *设计能耗 */
{48、00、3700、2}、//设计电压= 1400mAh */
{34,00,4200,2},/*充电电压*/
{80、64、3600、2}、/*终止电压 */
{2、5、3600、2}、/* UV Prot Threshold 3600 mV */
{2、8、3700、2}、/* UV Prot Recovery 3700 MV */
{2、0、4200、2}、/* OV Prot Threshold 4200 mV */
{2、3、4100、2}、// OV Prot Recovery 4100 MV */
{36、0、100、2}、/*锥形电流*/
{36、4、4200、2}/*锥形电压*/
*
谢谢、
Bhavna Harani