This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:无法读取 SOC 和我的电池(锂离子圆柱电池-1400mAh)的其他所需信息

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679289/bq27742-g1-not-able-to-read-the-soc-and-other-required-information-of-my-battery-lithium-ion-cylindrical-battery-1400mah

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIOEV2400

您好,

我没有从电量监测计获取电池信息。 我已根据以下参数配置了电量监测计。 配置监测计是否需要进行任何校正?

是否需要任何额外的工作或参数来获取电池信息?

/*

//1st 类 ID、2nd offset、3rd 数据、4th 长度

{48、12、1400、2}、//设计容量= 1400mAh */
{48、14、5180、2}、//设计能耗= 3.7 *设计能耗 */
{48、00、3700、2}、//设计电压= 1400mAh */

{34,00,4200,2},/*充电电压*/

{80、64、3600、2}、/*终止电压 */

{2、5、3600、2}、/* UV Prot Threshold 3600 mV */
{2、8、3700、2}、/* UV Prot Recovery 3700 MV */

{2、0、4200、2}、/* OV Prot Threshold 4200 mV */
{2、3、4100、2}、// OV Prot Recovery 4100 MV */

{36、0、100、2}、/*锥形电流*/
{36、4、4200、2}/*锥形电压*/

*

谢谢、

Bhavna Harani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您需要使用我们的在线工具 gpcchem 识别 chem ID,然后在设备上进行编程

    -然后、您需要按照随附的应用手册执行学习周期、测量仪表才能完全正常工作。

    e2e.ti.com/.../8726.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答。

    我正在使用主机控制器 I2C 接口访问电量监测计。 因此、我将 使用命令读取和写入该监测计寄存器。

    如何获取" TENERGY 锂离子18500 3.7V 1400mAH "电池的化学 ID? 我可以从主机控制器配置它吗?

    是否有必要购买 EVM 板以  使用 Bqstudio 配置电量监测计或使用不带 EVM 板的 bqstudio?  

    由于我对此不是很了解 、 因此请提供 有关 此方面的更多信息。

    谢谢。

    Bhavna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhavna、
    您无法使用主机对 chem ID 进行编程。 您必须使用 bqstudio 对 chem id 进行编程。 您可以使用电路板和 EV2300或 ev2400并连接到计算机、以便能够使用 bqStudio。 有关连接的说明、请参阅 EVM 用户指南。 我建议您使用 EVM 来简化配置和生成黄金文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    非常感谢您的回答。

    我们将订购 EVM 板。

    我仍然有疑问、在像5k 数量的大规模生产中、需要逐个配置所有监测计?

    您能建议 大规模生产的步骤吗?

    谢谢。

    Bhavna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhava、
    您将必须编写代码、使用您完成的主机技术工具来解析 guage 上的 golden dffs 文件配置监测计并执行您的学习周期。
    请参阅随附的应用手册

    www.ti.com/.../slua801

    谢谢

    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../soc1.logHiOnyx、

    我要重复我正在进行的设置。

    我使用的是 TENERGY 锂离子电池。 其标称电压为3.7V、容量为1400mAh。

    TI 的数据库中没有此电池的化学 ID。

    我发现、使用 GPC 周期、我可以获得适当的化学 ID。 为此、我购买了 EVM2400板。

    我安装了 bqstudio 版本1.3.54.1、因为我没有获得 GPC 周期选项。 bqstudio 是否有任何更新版本、以便我获取 gpc 循环以获取化学 ID?

    下面我提到了测试方案和我所面临的问题

    -为了进行测试、我使用了0x1305化学 ID。 电池的 SoC 显示不正确。

    -当我为电池充电时,SOC 将增加,但停止在99%。 我已附加日志文件。  

    -当我 放电时,电池 SOC 将保持不变,但应该会降低。


    请给我一些提示。 我还关注 了有关这方面的文档和视频。

    将等待您的来信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavna、

    您需要执行学习周期、监测计才能正确报告 SOC。

    随附的应用手册将指导您如何执行成功的学习周期。

    e2e.ti.com/.../8255.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    如果您的 bqstudio 没有 gpcpackager,这不是一个交易断路器。 您只需按照手册中的说明将文件上传到该工具。 为什么需要打包程序? 我想您提到您已经使用 gpctool 确定了 chem id 匹配吗?

    谢谢

    Onyx