This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:ROVP 问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674019/tps53319-rovp-question

器件型号:TPS53319

你好

       大多数芯片应在芯片上集成 OVP 电路。 我能否知道为什么 TPS53319在外部为 OVP 保留电阻分压器?  

       根据图45和图34原理图、这两个原理图上为什么 R7/C1不同? 是否与禁用 ROVP 相关并建议对 外设电路进行后续操作?  谢谢你。  

       

BR

Patrick

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    过压保护有两种可能:

    您可以将 ROVP 接地、OVP 功能基于 FB 电压。 或者您使用与 Vout 到 ROVP 相同的 FB 分压比。  任何一个都可以工作、

    R7、C1 (和 C20与 OVP 功能无关。  当输出电容器为低 ESR 时、它们包含一个针对 DCAP 运行模式的纹波注入电路。  DCAP 依靠输出上的一些纹波电压使半磁滞关断时间比较器工作。