This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:当交流电被移除时、交流电存在输入引脚(ACP)保持高电平(有任何工作吗?)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696479/bq40z60evm-578-ac-present-input-pin-acp-stays-hi-when-ac-is-removed-any-work-around

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ40Z50-R2

您好!

交流存在输入引脚(ACP 引脚31)在交流电被移除时保持高电平(有任何工作吗?)。

场景:

电池电压泄漏回 ACP 引脚并保持不动(从而使充电器芯片认为它应该正在充电)。

当交流电源被移除时、ACP 引脚应被驱动为低电平、但这种情况并未发生。

电池电压通过 Q8体二极管(高侧充电 FET)和 Q5泄漏回来、从而使 ACP 保持高电平(不好)。

这会导致充电器芯片(bq40z60)尝试通过电池(??)为电池充电 因此、当我们的电路关闭时、会过早地耗尽电池电量。

谢谢、

Tom

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在 DA 配置中设置了 NR 位? 如果是、请重置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们通常使用 NR = 1的非可更换电池、不监控 SYSPRES 输入。
    是否要为正常运行设置 NR =0?

    是否要重置(将 NR 位切换为0,然后再切换回1以进行正常操作)?

    对于正常运行、如果 NR = 0、我将进一步查看文档以了解所有后果。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ‘是否有任何解释说明如何确定‘Vacp 迟滞’寄存器设置?

    我认为“电池 ACP 移除模式”是一个误导性的错误(ACP),它会导致我们走这条路,而不是我们出现问题的原因(NR=??)。

    ‘的问题是,‘Vacp 迟滞’寄存器被错误地设置为1500mV,导致 ACFET 信号(引脚29)永远不会关闭。

    ‘到默认值“Vacp 迟滞”= 0mV 可以解决该问题。

    请参阅随附的参考文档。

    谢谢、

    Tom

    e2e.ti.com/.../Vacp_5F00_Hysteresis.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我很高兴您能解决这个问题。 抱歉、您说得对、文档质量参差不齐、我们正在努力改进它。 感谢您使用我们的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到最近对 SLUUA04D 2016年3月的任何更改(bq40z60TRM)、并假设所有开发人员已迁移到更推荐的 bq40z50-R2。

    t