主题中讨论的其他器件:BQ40Z60、 BQ40Z50-R2
您好!
交流存在输入引脚(ACP 引脚31)在交流电被移除时保持高电平(有任何工作吗?)。
场景:
电池电压泄漏回 ACP 引脚并保持不动(从而使充电器芯片认为它应该正在充电)。
当交流电源被移除时、ACP 引脚应被驱动为低电平、但这种情况并未发生。
电池电压通过 Q8体二极管(高侧充电 FET)和 Q5泄漏回来、从而使 ACP 保持高电平(不好)。
这会导致充电器芯片(bq40z60)尝试通过电池(??)为电池充电 因此、当我们的电路关闭时、会过早地耗尽电池电量。
谢谢、
Tom