Other Parts Discussed in Thread: TPS54560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 您好!
我在电路板上使用 TPS54560生成5V 电压、并使用串联二极管拉取其 EN 引脚及其自身输出、如下所示。 如果二极管不存在、则该转换器永远不会导通、因此使用了二极管。
此外、我在同一电路板上还有许多用于15V、24V、19V 等的转换器。 使用 TPS54560在同一电路板上生成、并使用上述转换器生成的5V 电压拉取所有这些转换器的 EN 引脚。 我希望这是可以的。
谢谢、此致
Ganapathi