This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:利用其自身的输出和串联二极管来拉取 TPS54560 EN 引脚

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683397/tps54560-pulling-tps54560-en-pin-with-its-own-output-and-a-series-diode

器件型号:TPS54560

您好!

我在电路板上使用 TPS54560生成5V 电压、并使用串联二极管拉取其 EN 引脚及其自身输出、如下所示。 如果二极管不存在、则该转换器永远不会导通、因此使用了二极管。

此外、我在同一电路板上还有许多用于15V、24V、19V 等的转换器。 使用 TPS54560在同一电路板上生成、并使用上述转换器生成的5V 电压拉取所有这些转换器的 EN 引脚。 我希望这是可以的。

谢谢、此致

Ganapathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果器件未开启、我不确定首先是如何生成5V 输出的。 我认为该器件具有内部电流上拉功能、EN 可以打开该器件。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    该器件 TPS54560具有弱电流源的内部上拉电阻。 由于这是一个弱电流源、因此我使用5VDC 上拉 EN 引脚。 由于我没有任何其他用于上拉 EN 引脚的低压电源、因此我将使用其自己的输出5VDC 上拉该电源的 EN 引脚。
    考虑到如果二极管不存在、内部上拉电阻器会通过反馈电阻器接地、转换器绝不会导通。因此、我已将二极管置于反向偏置方向、因此内部电流源无法看到接地的漏电路径。
    当我提供输入电压时、转换器打开、其输出端出现5V 电压、EN 将上拉至5VDC。

    我想知道它的设计是否好、或者长期运行是否有任何问题?

    谢谢
    Ganapathi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为一般来说可以这样做。 请记住、该器件的 EN 引脚中有一个齐纳二极管5.8V。

    谢谢

    -Arief