This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73701静态电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737, LP8340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673471/tps73701-quiescent-current

主题中讨论的其他器件:TPS737LP8340

我想根据 流经 TPS73701 LDO 的输出电流来估算 TPS73701 LDO 将"增加"的电流量。

我认为这种情况的常见术语是"静态电流"。

遗憾的是、我在数据表中找不到任何对该术语的引用。

我的问题如下:

1. 数据表中符号 I_GND (GND 引脚电流)的含义是否等于 "静态电流"?

2.数据表指出、当 I_OUT=10mA 时、通常我们得到 I_GND=400uA。   在0.5mA-1mA 范围内、I_OUT 的典型 I_GND 是什么

上述值出现在数据表中、假设 V_IN=V_OUT+1和 V_EN=2.2V。  如果 V_IN 和 V_EN 明显更高、I_GND 是否会受到显著影响

提前感谢!

Tal Ben-Porath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tal Ben-Porath、

    是的、GND 引脚电流是稳压器的静态电流。

    您是否见过数据表的图7?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tal Ben-Porath、

    静态电流(Iq)是接地引脚电流(Ignd)的特定情况。  根据严格的定义、IQ 是空载条件、因此我们通常在数据表中使用更广的 Ignd 术语。

     提到的、数据表的图7至9有助于显示 Ignd 在各种条件下的行为。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    非常感谢您的快速回答!

    出于某种原因,我错过了这个数字,这确实是我所需要的。

    Tal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您提供信息丰富的答案!

    该 LDO 的 GNS 电流似乎太高、无法满足我的需求。

    TI 是否有与 TPS73701引脚兼容的不同 LDO?该 LDO 具有较小的 GND 电流、但仍可支持1A 输出电流?

    谢谢、
    Tal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tal、

    TPS737采用多种封装、因此、如果没有更多信息、我无法满足引脚对引脚兼容的要求。  ti.com/ldo 上提供的参数搜索是一款有用的工具、可帮助您缩小产品系列以满足您的特定应用要求。  我已开始参数搜索、了解您 在此处给出的要求(1A 和低 IQ)。  从参数搜索中可以看到、LP8340具有我们目前提供的1A 或更高电流的 LDO 的最低典型 IQ。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    再次感谢!

    我将继续搜索最佳 LDO。

    关于 TPS73701的最后一个问题:图7展示了5V 和3.3V 时的 GND 电流。 我对3.6V-4.2V 的 GND 电流感兴趣。 是否有任何方法可以获得适当的图形? 如果没有、是否有任何方法可以估算此电压范围内的行为?

    再次感谢!
    Tal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tal、

    估计行为的最佳方法是使用图7进行估算。 在3.6V 的输入电压下、您应该与3.3V 的输入电压非常相似。在4.2V 的输入电压下、您应该大约在3.3V 和5V 线路之间的中间位置。

    非常尊重、
    Ryan