Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, TPS3700, TPS3701
主题中讨论的其他器件: TPS3700、 TPS3701
DEAS TI 支持团队、
正在寻找窗口电压监控器(采用 OD 配置的独立 UV、OV 输出)来监控处理器内核电压。 处理器数据表指定了1V±3%的推荐内核电压范围。
乍一看、TPS3702看起来很有希望、但0.9%的触发阈值精度可能是一个问题。
作为工作假设,我们选择 TPS3702BX10。 SET 引脚为高电平。 这将导致以下最坏情况触发阈值:
OV 触发器:1V+2.1 . 3.9%
UV 触发器:1V -2.1..3.9%
在交流条件下、电压监控器可能已经针对1V±2.1%的内核电压电平将 UV 或 OV 输出置为有效、这在处理器的建议工作范围(1V±3%)内。 另一方面、如果内核电压离开1V±3.9%的窗口、监控器可能触发最新的。 从1V±3%到3.9%、处理器不会在建议的工作条件下运行、而监控器输出不会被置为有效。
使用监视器阈值类别(A、B、C、D)和设置引脚选项无法解决问题。 降低电压监控器的重叠电压窗口和推荐的处理器内核电压、因此监控器输出保持不活动状态的超出规格电压范围会增加。
为了更好地满足上述要求、您可以建议使用哪种监控器件?