This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:电压监控器选择

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, TPS3700, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683784/tps3702-selection-of-voltage-monitor

器件型号:TPS3702
主题中讨论的其他器件: TPS3700TPS3701

DEAS TI 支持团队、

 

正在寻找窗口电压监控器(采用 OD 配置的独立 UV、OV 输出)来监控处理器内核电压。 处理器数据表指定了1V±3%的推荐内核电压范围。

乍一看、TPS3702看起来很有希望、但0.9%的触发阈值精度可能是一个问题。

作为工作假设,我们选择 TPS3702BX10。 SET 引脚为高电平。 这将导致以下最坏情况触发阈值:

OV 触发器:1V+2.1 . 3.9%

UV 触发器:1V -2.1..3.9%

在交流条件下、电压监控器可能已经针对1V±2.1%的内核电压电平将 UV 或 OV 输出置为有效、这在处理器的建议工作范围(1V±3%)内。 另一方面、如果内核电压离开1V±3.9%的窗口、监控器可能触发最新的。 从1V±3%到3.9%、处理器不会在建议的工作条件下运行、而监控器输出不会被置为有效。

使用监视器阈值类别(A、B、C、D)和设置引脚选项无法解决问题。 降低电压监控器的重叠电压窗口和推荐的处理器内核电压、因此监控器输出保持不活动状态的超出规格电压范围会增加。

为了更好地满足上述要求、您可以建议使用哪种监控器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您正在查看正确的器件系列:TPS370x。 如果 TPS3702固定版本无法正常工作、则可调节 TPS3700可能会正常工作。 该器件允许您使用电阻分压器在外部设置阈值。 在 TPS3700 (18V 器件)和 TPS3701 (36V 器件)产品页面上、我们提供了一个用于计算电阻器和查找最坏情况窗口范围的工具。 我相信您需要选择1V 作为中心点、1V - 3% UV 跳变点、1V + 3%作为 OV 跳变点。 使用方便的计算器、我相信 R1 = 1.36Meg 欧姆、R2 = 42k 欧姆、R3 = 890k 欧姆将使您非常接近、但在最坏的情况下、任何器件在所有工作条件下都很难监控0.97V 至1.03V 之间的窗口。 为了使该1V 电压轨保持非常稳定、绝对需要一个精密直流/直流电源。

    Michael