Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515 您好!
我现在正在 PSPICE 中模拟 TPS92515 LED 驱动器、我想知道如何在2个不同的 Rsens 电阻器之间切换来自 MCU 的控制信号(ILED 电流为36mA 时使用5.3欧姆、ILED 电流为1A 时使用0.13欧姆)
Rsens 非常小、对任何开关 Ron 都非常敏感。 该电阻器也未连接到 GND。 您对任何 IC 有什么建议或建议吗?
非常感谢
BR
Marcin