This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:Rsens 问题

Guru**** 2597235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683994/tps92515-rsens-issue

器件型号:TPS92515

您好!

我现在正在 PSPICE 中模拟 TPS92515 LED 驱动器、我想知道如何在2个不同的 Rsens 电阻器之间切换来自 MCU 的控制信号(ILED 电流为36mA 时使用5.3欧姆、ILED 电流为1A 时使用0.13欧姆)

Rsens 非常小、对任何开关 Ron 都非常敏感。 该电阻器也未连接到 GND。 您对任何 IC 有什么建议或建议吗?

非常感谢

BR

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    切换电流感应电阻器不是一种推荐的调光方法、它可能会导致各种问题。 如果您需要不同的电流电平、您可以使用不同的 IADJ 电压、PWM 调光或同时使用两者来获得较低的电流电平。

    此致、

    克林特