This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV-Q1:当输出为开路(无负载)时、输出电压较低。

Guru**** 2516510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683943/tps92515hv-q1-when-the-output-is-open-no-load-the-output-voltage-is-low

器件型号:TPS92515HV-Q1

降级器、

为什么输出开路时输出电压仅为输入电压的一半? 而且、电感仍然具有非常明显的异常声音。

您能否提供一些建议和分析方向?

紧急性。

谢谢。

* SCH

*空载波形#1

*无负载波形#2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    开路输出并不是 LED 驱动器的典型操作。 但您看到的行为是器件在输出打开时的正常运行。 它将正常切换、以便为输出电容器充电至 VIN、然后进入100%占空比模式、尝试斜升 VIN-CSN 感测电压。 它将保持完全导通、直到启动电容器开始充电、然后开关关闭、输出放电、直至启动能够再次充电。

    因此、平均输出电压不会等于 VIN、除非开关可以无限期保持开启状态。 您看到的是正常情况。

    此致、

    克林特