Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1
你好
我的客户选择 TPS2H160-Q1作为其产品(Proto 型级)
它们正在测试电流限制光学和热关断操作。
请您检查随附的 PPT 并向 我提供您的建议吗?
我 myslef 没有被 EVM 检查。
问题
Q1 我认为 、STEP (A)~(B) ST2变为低电平是由于电流限制所致。
实际值(2.3A)和设置值(1.8A)之间的差异似乎是
由于电流的变化缓慢(一个200~300ms/步长),与 其它线程(*)一样增大?
请发表您的意见。 (*)
Q2 我认为 STEP (D) IO 保持在~0.7A 时、ICL (STD)= 外部电流的60%
限制设置。 (我不知道为什么是0.7A)。
正确吗? 请发表您的意见。
Q3 我认为(D)至(E)是热关断期间的电流限制、
但 我们会看到在(D)至(E)期间发生抖动。
我不知道 热关断期间是否存在抖动
TPS2H160-Q1是固有的吗?
请提供建议。
此致
e2e.ti.com/.../tps2H160_2D00_q1_5F00_therm_5F00_SD.pptx