This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:电流限制和热关断

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683771/tps2h160-q1-current-limit-and-thermal-shutdown

器件型号:TPS2H160-Q1

你好

我的客户选择 TPS2H160-Q1作为其产品(Proto 型级)

它们正在测试电流限制光学和热关断操作。

请您检查随附的 PPT 并向 我提供您的建议吗?

我 myslef 没有被 EVM 检查。

 

问题

Q1 我认为 、STEP (A)~(B) ST2变为低电平是由于电流限制所致。       

实际值(2.3A)和设置值(1.8A)之间的差异似乎是      

由于电流的变化缓慢(一个200~300ms/步长),与 其它线程(*)一样增大?      

请发表您的意见。 (*)

http://e2e.ti.com/support/power_management/switches/f/949/p/664302/2442152?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps2h160-q1#2442152

 

Q2 我认为 STEP (D) IO 保持在~0.7A 时、ICL (STD)= 外部电流的60%  

 限制设置。 (我不知道为什么是0.7A)。       

正确吗? 请发表您的意见。

 

Q3 我认为(D)至(E)是热关断期间的电流限制、   

但 我们会看到在(D)至(E)期间发生抖动。    

我不知道  热关断期间是否存在抖动       

TPS2H160-Q1是固有的吗?      

 

请提供建议。

此致

 

e2e.ti.com/.../tps2H160_2D00_q1_5F00_therm_5F00_SD.pptx

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 -电流峰值达到2.3A、高于1.8A 的电流限制集。 这是正常现象、原因是负载电流缓慢增加  

    2:电流会在一段时间内保持在1.8A、并会因温度关断或热摆幅而变化。 需要调查

    3:在完全关断之前、电流纹波介于0.5A 和1A 之间。 它可能是关断前 FET 栅极偏置电路内部的一些纹波导致的瞬态。  

    此致