主题中讨论的其他器件: TPS22917
您好!
我使用具有5V 电压的 TPS22918负载开关作为输入电压、并为外部3:1接头提供导通控制。 在我的设计中、负载开关的输出从外部5V 连接、这也是旁路选项、在这种情况下、负载开关将被禁用。 如果使用外部5V 会导致通过内部 FET 的反向泄漏电流、或者由于开启控制处于关闭状态、它将与输入完全隔离、是否存在任何可能性。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用具有5V 电压的 TPS22918负载开关作为输入电压、并为外部3:1接头提供导通控制。 在我的设计中、负载开关的输出从外部5V 连接、这也是旁路选项、在这种情况下、负载开关将被禁用。 如果使用外部5V 会导致通过内部 FET 的反向泄漏电流、或者由于开启控制处于关闭状态、它将与输入完全隔离、是否存在任何可能性。