This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:施加外部输入时负载开关输出的使用

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699096/tps22918-usage-of-load-switch-output-when-the-external-input-is-applied

器件型号:TPS22918
主题中讨论的其他器件: TPS22917

您好!

我使用具有5V 电压的 TPS22918负载开关作为输入电压、并为外部3:1接头提供导通控制。 在我的设计中、负载开关的输出从外部5V 连接、这也是旁路选项、在这种情况下、负载开关将被禁用。 如果使用外部5V 会导致通过内部 FET 的反向泄漏电流、或者由于开启控制处于关闭状态、它将与输入完全隔离、是否存在任何可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathyasai、

    TPS22918没有任何反向电流阻断功能、因此如果在 VOUT 上施加电压而 VIN 上没有电压、则反向电流将流经 FET 的体二极管(从输出到输入)。  即使器件已禁用、也会出现这种情况。  TPS22917是一款非常相似的负载开关、集成了反向电流阻断功能、因此该器件可能更适合您的应用。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您推荐新 IC、它符合我的要求。 请告诉我该器件的关断电阻(ROFF)、以及数据表中为何未提及该参数?

    谢谢、
    Sathyasai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathyasai、

    我不确定这里的关断电阻是什么意思、该器件具有与典型 NMOS 相同的特性。 当它关断时、从输入到输出、您将看到一个非常大的电阻、从而防止电源通过开关传输。  从输出到输入、由于体二极管、电阻非常小。 二极管的正向电压约为0.7V、但我们不表征其性能、因为这不是器件的预期用例。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    器件关断时开关上的电阻是多少。 因为您提到了非常大的电阻、并且只是想知道电阻值。

    此致、
    Sathyasai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathyasai、

    为了让您了解电阻的幅度、我抓取了 TPS22918 EVM 并对 VIN 施加3.3V 电压、然后测量了 VIN 到 VOUT 的电阻。 我得到的读数大约为7.8MΩ。 请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您提供有助于我们的阅读资料。

    TPS22917数据表中提到 RCB 激活电流(IRCB)为0.5A (典型值)至1A (最大值)、这意味着只有当电流大于0.5A 时才会发生反向电流阻断、否则反向电流将从输出流至输入。 如果反向电流从输出流至输入、我们的前端电路将损坏。 还请提供任何有关阻断初始电流的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathyasai、

    绕过该电流的唯一方法是在反向电流条件之前关闭器件。 当打开时、FET 需要该电流来测量从 VOUT 到 VIN 的压降。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您的建议、我将使用相同的技术。
    如果负载开关 VIN 为5V,尽管它的电压范围为0至5.5V,但是否还需要在引脚上使用相同的电压?

    谢谢、
    Sathyasai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathyasai、

    ON 引脚电压可与 VIN 引脚电压分离。 即使 VIN 电压为5V、器件的导通引脚电压也只需高于 VIH 即可。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alek、

    当 IC 处于禁用状态时、如果在负载开关输出端施加外部5V 电压、则需要对 QOD 引脚采取什么预防措施。 如果施加外部电压、则不应通过 QOD 引脚放电。

    谢谢、
    Sathyasai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathyasai、

    在这种情况下、我建议将 QOD 引脚保持悬空(未连接到 VOUT)。 当器件禁用时、该引脚将拉低、因此为了避免 VOUT 有电压源时产生不必要的功率耗散、我不会将其连接到 VOUT。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Alek 的所有建议