This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A /启用由系统电压下冲触发的峰值功率模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682540/bq25703a-bq25703a-enable-peak-power-mode-triggered-by-system-voltage-under-shoot

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道峰值功率模式可由 REG0x33[4]或 REG0x33[5]设置。 输入电流过冲阈值可由 ILIM2_VTH 设置、但我找不到系统电压下冲阈值。 因此、请告诉我、对于峰值功率模式下的系统电压下冲、应参考哪个参数。

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统电压下冲在 ProchotOption0寄存器(I2C 地址= 37h/36h) VSYS_Vth 中定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的评论。 让我来详细了解一下峰值功率模式。
    如果由于输入浪涌电流而启用峰值功率模式、则通过将输入电流达到 ILIM2来启用该模式。 启用峰值功率模式后、将应用 ILIM2。

    然后、我想知道在 VSYS 欠压情况下启用此模式的情况。 如果 VSYS 被压降为 VSYS_VTH、是否也会应用 ILIM2?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Satoshi、

    是的。 当峰值功率模式被启用并且充电器检测到输入电流浪涌时、它首先将 ILIM2应用于 TOVLD、然后将 ILIM1应用于最大 TMAX–TOVLD 时间。

    此致、