This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:有关输入电压/降压放大器的问题;升压模式

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672381/bq24259-question-about-input-voltage-buck-boost-mode

器件型号:BQ24259

您好!

我最近收到  了 TI 的原理图审阅、如下链接所示。
所有帖子都已锁定、我无法回复、所以我写了一个新帖子。
我按照建议进行了更正、但存在问题。

U49的输出为5.6V (移除 bq24259后的测量值)。 但是、插入 bq24259时、测量的电压为4V。

下面的电路中是否有任何错误点?

还有一个问题。

降压模式和升压模式之间有何区别?

我在您的数据表中找不到任何信息。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电路中、充电器 IC 输入端子的 U49 (1A)似乎是一个问题
    充电器 IC VUSBS 输入的电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    当您从 U49中单独拉出电流时、输出/调节响应是什么?

    换言之、当您从 U49输出端将0至2A 的电流拉低时、会发生什么情况? 我正在寻找 VOUT 与 IOUT 的曲线。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel H、

    我无法理解您的需求。

    我提到在没有 BQ24259的情况下测量5.6V (预期值)。

    请分享 BQ24259RGET 输入规格的信息。 (我无法从数据表中找到它)

    充电器 IC 由于输入电源(DCDC IC)是1A 级、充电似乎有问题。

    是否建议使用2A 来替代 LMR23610ADDA?

    请检查2A 是否足以支持充电器 IC (BQ24259RGET)的输入。

    2.充电 IC (BQ24259RGET)充电温度为0 ~ 45度。 温度范围是否不可更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    我最初的问题是询问1A 直流/直流的输出响应。 根据您的原理图、充电器似乎会进入 IINDPM 状态、或输入电流限制为1.45A (R_ILIM = 300mA)。 默认情况下、充电器将尝试拉2A 电流进行充电、但会由于电流限制而回拉。

    无论采用哪种方式、您都可能尝试从1A 额定直流/直流电源中拉取1.45A 电流。 此外、我不确定您选择的电感器的规格、但饱和电流限制也可能是一个因素。

    我尝试让您测试负载电流的输出电压、以确定是直流/直流还是充电器与直流/直流之间的交互。

    至于充电温度、0-45C 基于使用 B = 3435的 NTC 热敏电阻以及我们在示例中选择的电阻网络。 不同的 B 将产生不同的 RTHCOLD 和 RTHHOT 电阻、您可以根据所需的温度范围和该公式选择新的电阻器网络。


    此致、
    Joel H